The BET possesses a test generator for lightning current tests of up to 200 kA and a hybrid generator for surge current tests of up to 20 kV. Both generators were erected in co-operation with Prof. Dr.-Ing. Jan Meppelink of the Fachhochschule Soest.
The test generator is primarily used to test products from the TBS Transient and lightning protection systems product unit. There also developmental tests of new developments, modifications to OBO products and comparison tests with competitive lightning protection components, surge protection devices and lightning arresters. Tests for lightning protection components are carried out according to DIN EN 50164-1 and those for spark gaps according to DIN EN 50164-3.
The hybrid generator is used to test data cable protection devices as well as all kinds of cable routing and cable support systems up to lengths of eight metres. In addition, tests of electrical conductivity are carried out according to DIN EN 61537.

1994-1995 Planung und Bau des Blitzstromgenerators unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Meppelink
Dezember 1995 Gründung und Eröffnung der BET – Blitzschutz- und EMV Technologiezentrum GmbH als eigenständiges Tochterunternehmen der OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG in der Fischkuhle 39.
Aufgaben des BETs:
Kundenspektrum: Die BET GmbH prüfte für über 50 verschiedenen Kunden aus allen Teilen der Welt.
1998 Erweiterung des Prüfspektrums, es werden auch Umweltprüfungen als Salznebelsprühtest und Test in schwefeliger Atmosphäre angeboten und ein automatischer Prüfgenerator für Datenleitungs-Überspannungsschutzgeräte wird in Betrieb genommen.
2008 Durch den wachsenden Bedarf an Prüfungen insbesondere für die TBS Entwicklungsabteilung wird die BET GmbH aufgelöst und als Prüflabor in die OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG integriert. Start des Umbaus des Labors inklusive Erweiterung, Umstrukturierung und Umzug in das Herz der OBO Produktion in Hüingsen in die direkte Nähe der Entwicklungsabteilung. Der Umbau erforderte ein hohes Maß an Gebäudeschirmung zur Reduzierung der Störaussendungen des Blitzstromgenerators.
2009 Umbenennung des BET als Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme. Somit sind neben 300 Blitzimpulsen pro Tag auch mechanische Prüfungen an Kabelträgersystemen durchführbar.